This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:有关浪涌电流限制

Guru**** 2466930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512231/tps25221-regarding-the-inrush-current-limiting

器件型号:TPS25221

工具/软件:

您好的团队、

使用此器件是否可以将浪涌电流限制在500mA 以下?

第10.2.3.1.1节中的 USB 配电要求说明"限制浪涌电流(44 Ω 和10 µF)"。 这是否意味着如果 Rilim 小于44Ω、它可以处理浪涌电流?

此外、是否有具有更好(较新)电源可用性的类似器件? 关于 TPS25221、这款产品是否可以长期使用而不会出现任何供应问题?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    是、但如果负载在功率下超过44 Ω 和10uF 的并联组合、则必须实现浪涌电流限制。

    TPS25221是最新推出的2A 最大可调电源开关、因此电源问题风险非常低。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您的支持。

    当负载超过44 Ω 和10 µF 时、有必要限制浪涌电流。

    您能否提供将浪涌电流限制在500mA 范围内的具体方法?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    当输出端预计会出现大瞬态电流时、TI 建议将一个高值电解电容器放置在输出引脚上。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您的支持。

    据我所知、一个高值电解电容器将放置在输出引脚上。

    它是否作为输出电容器连接?

    此外、是否有方法可以计算电解电容器的电容值? 如果是、请告诉我。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    这取决于具体的应用条件。 该器件确实具有软启动功能、因此可以减小浪涌电流。

    客户是否尝试了在将 ILIMIT 配置为500mA 的 EVM 上测试此功能? 如果没有、请建议客户先尝试 使用他们预期的浪涌电流场景进行此测试。

    BR、

    Seong