This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730DREFR 高功率运行

Guru**** 2466950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515521/tps25730-tps25730drefr-high-power-operation

器件型号:TPS25730

工具/软件:

您好、

我计划将 TPS25730DREFR 用于 PD 接收端应用、因此有以下问题:

  1. 请参考数据表中的第9.2.2节、TPS25730配置为20V/3A、这是否意味着它协商具有最高能力的源适配器自动达到20V 和3A? 例如、如果我连接的充电器具有5V/9V/15V 工作电压、它是否会协商15V 工作电压? 考虑所有情况下电流最大值为3A。
  2. 当适配器规格不在设定的限制范围内时会发生什么情况? 它是否在标准5V/3A 运行时稳定? 或最小定义功率是电力输送所必须的吗?

谢谢、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikunj:

    Unknown 说:
    参考数据表中的第9.2.2节、TPS25730配置为20V/3A、这是否意味着它协商具有最高能力的源适配器自动达到20V 和3A? 例如、如果我连接的充电器具有5V/9V/15V 工作电压、它是否会协商15V 工作电压? 考虑所有情况下当前最大电流为3A。

    正确、如果 TPS25730配置为最大20V 3A、则会尝试使用任何 USB-C PD 源适配器协商最大20V 3A。 如果适配器无法提供足够的功率(即最大15V 3A)、我们将尝试协商下一个最高功率。 在本例中、PD 控制器会协商15V 合约。

    Unknown 说:
    当适配器规格不在设定的限制范围内时会发生什么情况? 它是否在标准5V/3A 运行时稳定? 或最小定义功率是电力输送所必须的?

    根据"设置限值"、我假设您参考 的是 ADCINx 配置值。 电流波形 大于 配置值、PD 控制器将仅请求之前配置的最大值。

    则不需要适配器的最大功率等级  小于  由 CONFIG 值设置的最小(最小电压*工作电流)、TPS25730仍将协商适配器的最大功率、但会使"能力不匹配"位生效并切换 GPIO。

    谢谢。此致、

    Chris