This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:产品决策+设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923650, TPS923652, TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511767/tps923652-product-decision-design

零件号:TPS923652
主题中讨论的其他器件: TPS922050、TPS923650

工具/软件:

在很短的时间内、我们的客户要求我们的产品支持多种显示类型、每种类型都具有不同的背光配置。

因此、我需要快速找到一款支持各种 LED 背光类型的背光驱动器。

目标:
我们希望通过仅交换反馈电阻器来为不同背光配置驱动器。

输入电压范围:
20.4V 至28.8V

背光要求:

  • 3.2V @ 60mA
  • 6V @ 240mA
  • 21V 至27.5V @ 40mA


我选择了 TPS923652。

问题:

  • 您认为 TPS923652是否适用于此用例?
  • 我的计算表明、对于每种背光、都需要用到不同的电感器值。 我是否可以在所有配置中使用所需的最大电感、或者是否需要根据显示屏来减小电感?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下、尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于所有三种应用、您是否意味着只想更改下面原理图中的 Rsense? (其他 BOM 保持不变)

    Unknown 说:
    我们要通过仅交换反馈电阻器来为不同的背光配置驱动器。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    如果绝对有坏处、则可以更改其他无源器件。

    目标是能够在对硬件进行极少修改且仅使用一个驱动程序的情况下使用上述3种显示类型。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    [引述 userid="626131" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511767/tps923652-product-decision-design

    输入电压范围:
    20.4V 至28.8V

    背光要求:

    • 3.2V @ 60mA
    • 6V @ 240mA
    • 21V 至27.5V @ 40mA
    [/报价]

    感谢您的反馈! 对于3.2V@Ω 60mA、我建议使用 TPS922050 @;240mA 对于21V 至27.5V @Ω 40mA、建议使用 TPS923650。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的推荐。

    遗憾的是、对于该解决方案、我们需要两个不同的驱动器。 目标是、只使用一个。

    是否还有其他"单一驱动源"?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    如果您为 3.2V@60mA 和@Ω 240mA 使用降压配置、则可以获得更好的效率和热性能。 但是、如果您更喜欢单驱动器解决方案、那么使用降压/升压配置也没问题。 (TPS923650)。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:
    感谢您提供的信息。

    最后一个问题:

    为了保持电感更小、我会使用具有高达2.2MHz 开关频率的 TPS923652。

    对于电感:我将计算所有3个显示屏的电感、并使用计算得出的最大电感、以便与所有3个显示屏兼容。

    您对此解决方案有任何疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    是的、对于3个不同的电源轨、请保持最大的电感。 谢谢!

    BRS

    卢西亚