This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:基于三相升压的 PFC

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2817, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515465/ucc28180-three-phase-boost-based-pfc

部件号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC2817UCC2818

工具/软件:

您好:

我使用的是基于500W 三相升压的 PFC 设计。 具有六个二极管的整流器用于输入交流整流。 开关频率:65kHz、CCM 模式、PFC 输出为800V。  

我找到了以下三个适用于该应用的控制器。  

1.UCC28180

2. UCC2854

3. UCC2817

请告诉我、上述哪一款控制器更适合应用、能够处理更好的交流线路电压波动、更好的动态性能和 THD 控制。  

请告诉我每个 PWM 控制器的优缺点。  

谢谢

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们推荐使用 UCC28180、因为它比较新。 性能方面、它们是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UCC28180没有交流输入电压检测功能、这意味着电压前馈不可用。 如果是交流输入电压变化、环路的动态响应将比具有输入交流电压检测功能的其他器件(UCC2817、UCC2854)慢?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 UCC28180没有前馈功能。 您是否希望 Vin 变化非常快? 如果您必须具备该功能、我建议使用 UCC2818而不是 UCC2817。