This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210

Guru**** 2466910 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515273/lmg1210-lmg1210

器件型号:LMG1210

工具/软件:

LMG1210 SPICE 模型似乎无法正常工作。
数据表要求将 HSPAD (引脚21)连接到 HS。
这也是我们在评估板原理图上看到的。
但是、只有 HSPAD (引脚21)连接到 LSPAD (引脚20)并且两者都接地时、OrCAD 仿真才起作用。
问题是:
如果模型工作不正常、我是否可以使用 连接到 PCB HS 的 HSPAD (引脚21)、同时 在仿真中将 HSPAD (引脚21)连接到 LSPAD 和 GND?
在这种情况下、仿真结果是否安全?
TI 是否可以发布新的不同 SPICE 模型来纠正这个问题?

请注意、加密模型和未加密模型具有上述内容。

谢谢你

Attilio Ortolani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attilio、

    该模型存在一个问题、即 HS 焊盘引脚在模型内部连接到接地端、而不是像在实际器件中那样连接到 HS。 在仿真中将 HSPAD 和 LSPAD 连接到 GND 的仿真结果应该不会出现问题。

    请将 HSPAD 连接到 PCB 上的 HS。 HSPAD 在实际器件中连接到 HS。

    对此问题表示歉意。

    谢谢您、

    Walter