This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于28V IN 和28V OUT 应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507, UCC256403, LM25184EVM-S12, SN6501, LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513755/for-28v-in-and-28v-out-application

器件型号:LM25184EVM-S12
主题中讨论的其他器件:SN6507UCC256403SN6501LM25184

工具/软件:

您好、  

我们需要适用于隔离式开关电源的 TI 合适解决方案、该解决方案具有高效率(>80%)、小尺寸和极少元件的特点。

规格:输入电压:20 - 35 V (标称值= 28 V)、输出电压= 28 V、输出电流= 200 mA 最大值、开关频率400 - 1000 kHz。

我们首先尝试了 UCC256403的 LLC 解决方案、但它不能在高开关频率下工作、然后我们尝试了使用 SN6507 EVM 的简单解决方案、它是开环的、因此在没有负载的情况下、电压升高得太大、对于负载、我们的规格无法获得超过65%的效率。

我们现在希望了解 PSR 反激式解决方案: LM25184EVM-S12

因此、我在购买之前有一个简单的问题、它是否符合我们的规范?  

是否可以使用它来获得28V 输出电压、最大5.6W?  

您也可以向我们建议其他解决方案、我们对一切都是开放的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您是否听说过 UCC1414系列? 这些是我们用于隔离式栅极驱动器的隔离式集成电源。 它们可以提供2W 和25V。 开关频率为16MHz。

    我们对此器件进行了名为"havoc"的更新、该更新具有预量产样片、可能能够满足您的28V 要求、但仅为1.5W。 完整的初步数据表标记为 NDA、但这是标题的快照。 如果您需要其他详细信息、请告诉我。

    我想避免复杂性、SN6501通常足以满足我的需求。 使用完全集成的解决方案提供5.6W 将是一个挑战。 UCC14141具有许多"保护"功能、如果您的应用不需要高效率和高精度、这可能会带来麻烦。 但听起来好像很适合。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。 我不寻找集成解决方案、而是寻找具有良好控制器、电源变压器和更多元件的紧凑型解决方案。

    UCC1414不适合我们的用途。

    不应使用光耦合器、因此我们要寻找 PSR 反激式。

    我们需要一些有关  LM25184EVM-S12的信息。

    我们是否有机会实现28V 输出电压、最大5.6W 且效率高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此主题转发给更熟悉该器件的工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的、您可以在 20V - 35V (标称值= 28V)、输出电压= 28V 且输出电流= 200 mA 最大值时使用 LM25184。 在 DCM 下工作时、此转换器的 FSW_max 为350kHz。 效率可达>80%。 请填写计算器工具(下面的链接)、以估算您的效率和变压器参数。

    谢谢你

    LM25183-LM25184DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com