主题中讨论的其他器件:UCC25800
工具/软件:
您好、
我需要使用 UCC25800为机架模块中的附加卡供电。 我选择该 IC 是因为绕组间电容低、因此一张卡的 EMI 噪声不会影响系统中的其他卡。
我已经设计了电路、它的工作非常满意。 IC 或环形磁芯在42°C 内发热、但输出二极管的峰值达到53°C、具有自然空气冷却功能。 此值可能超过机箱中的60°C +。 是否正常。 我应该采取什么措施来降低温度。
我的设计参数如下:
输入 - 24V 调节
输出 - 22V 至26V
功率 - 4W (应支持高达6W)
频率 - 550KHz
环形磁芯 - B64290L0044X49 (铝= 660nH、初级电感= 35uH、初级匝数= 7、次级匝数= 8)
我获取了 EVM 原理图中的大多数值、用35uH 的电感缠绕初级线圈、接近参考设计的26uH。 这里我附加了 PCB 的热像图。 内核在200mA 输出电流下几乎处于环境温度。 IC 是42°C、具有非常小的热 PCB 布线尺寸、可以在实际设计中进行改进。 由于恢复15ns、结电容为7pF、因此选择了 ES1D 输出二极管。 二极管的额定电压为200V 和1A、其中我的额定输出仅为24V@ 200mA。
我犯了什么错误? 电路的性质是什么、还是应该选择具有不同参数的不同二极管?
Udhay