This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:使用 LM61440

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515568/lm61440-q1-using-lm61440

器件型号:LM61440-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM61440

工具/软件:

专家团队您好:

我想使用这款具有24V 输入和12V/4A 输出的直流/直流转换器 LM61440。

您是否有一个应用电路示例、其中包含所有要使用的组件?

非常感谢。

Denis Eberhardt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    您可以使用 WEBENCH 设计工具获取应用电路。 一个示例:webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢、

    此致、

    Taru