This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263:TOFF-MIN

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514893/tps65263-toff-min

器件型号:TPS65263

工具/软件:

您好的团队、

TPS65263的最短关断时间是多少?

我在数据表中没有看到这一点。

客户希望了解 Vout = 4.98V 时的最小输入电压。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我今天能得到反馈吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    [报价 userid="528700" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514893/tps65263-Vout-Min"]客户想知道 toff = 4.98V 时的最小输入电压。

    如您所知、只要 自举电容器电压高于 BOOT-LX UVLO 阈值(通常为2.1V)、该器件就支持100%占空比:VIN (min)= 4.98V

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    它如何支持100%占空比? 自举电容器需要一些时间进行充电。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、Webench 帮助我获得了 Vin=5.3V 的正确值(min)

    看看这个: Webench