This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5815:LP5815和 LP5817具有相同的地址 I2C、正确还是错误?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5817, LP5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515151/lp5815-lp5815-and-lp5817-have-the-same-address-i2c-right-or-wrong

器件型号:LP5815
主题中讨论的其他器件:LP5817

工具/软件:

您好:

LP5815和 LP5817的数据表显示了相同的 I2C 地址(=0x2D)。 似乎错了!!!
因为两个芯片完全相同、通常有两个不同的地址、对吧?

请说明这一点吗?

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    否、数据表正确。 两个器件具有相同的 I2C 地址。

    LP5817不像 LP5815具有以下功能。

    1. 自主动画控制
    2. 即时闪烁功能

    此致、

    Felix