This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177设计工具

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5177EVM-HP, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515153/lm5177-lm5177-design-tools

器件型号:LM5177

工具/软件:

您好:

我们考虑将 LM5177控制器与 GANFET 配合使用来构建降压/升压型。 设计要求:VIN = 6V 至50V、Vout = 28V、(max)= 25A 当 VIN=24V 至50V 时、输入端电流限制为60A。

由于 LM5177没有可用的 PSPICE 模型、我将 LM5177EVM-HP 用作评估可用工具的参考:WEBENCH 和 Quickstartup_tool (Excel 文件)。 WEBENCH 工具使用4uH 电感器生成设计、这与 Excel 工具指示的不同。 设计文件指示电路板上的电感器为1.8uH、Excel 工具似乎与该电感器值一致。

基于此、 我不应使用 WEBENCH 解决方案、仅使用 Excel 工具生成的建议。 这是 TI 的建议吗? 您预计何时会为 LM5177提供 PSPICE 模型?

我想在设计该电路板之前提出这个问题。

谢谢

Horacio Estabridis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Horacio:

    感谢您使用 E2E 论坛

    借助快速入门工具、您可以更好地控制设计并深入了解设计。 因此、尤其是对于 GaN、我会建议使用快速入门工具。

    常见挑战。另请参阅

    使用 GaN 的 TI 演示

    采用 LM5177的 EPC 演示

    注意:我建议使用较新版本 LM51770 (引脚兼容)

    PSpice 模型不会很快发布。

    此致、

     Stefan