This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:输出电容器类型

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513300/tps546b24a-output-capacitor-type

器件型号:TPS546B24A

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在 TPS546B24A 的数据表中、提供了使用混合电容器类型(陶瓷和钽电解电容器)进行输出电容器计算的示例。

由于可靠性问题、我们通常不在设计中使用电解电容器、因此仅将陶瓷电容器用于输出。

我在数据表中找不到任何电容器类型的稳定性建议。

如有任何问题、请仅使用陶瓷输出电容器、敬请告知我。

提前感谢。

此致、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    通常情况下、只要满足实现稳定性所需的最小电容和输出阻抗、就可以只将陶瓷输出电容器与 TPS546B24A 配合使用。 您可以在数据表的"补偿选择(MSEL1引脚)"部分中找到有关必要输出阻抗和电压/电流环路增益的信息。

    我们还提供 Excel 设计工具(已附上)以帮助您选择元件、包括输出电容器。 使用此工具时、请在"Count (BULK)"字段中输入"0"、因为您不会使用任何大容量电容器。

    e2e.ti.com/.../8625.TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2.xlsx

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tomoya、

    感谢您分享计算器。

    此致、

    Srinivas