This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:询问 BMS 芯片的初始状态

Guru**** 2928680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507372/bq76905-enquire-about-initial-state-of-the-bms-chip

器件型号:BQ76905

工具/软件:

我的原理图如下所示。

我想问一下数据表7.4.7独立接口与主机接口(pg 29)。 在本节中、我知道该芯片能够使用独立模式。 我使用独立模式来激活芯片、但遇到了一些问题。 在7.8.1运行模式概述中、有4种模式。 根据本节、我通过万用表获得 REGOUT LDO 为3.3V;CHG 为0.5V 且 DSG 为0V 时的深度睡眠模式结果。

1.我能否知道这个 IC 的实际初始状态是什么,因为我在数据表中找不到还是错过了?  

2. 如果使用独立模式激活深度睡眠模式,是否有必要包括如下所 示的电路,以使深度睡眠模式变为正常模式,因为我没有将此部件包括在我的电路中,如 pg 43数据表所示。

3、如果问题2中所示的电路未包含在内、则至少需要将 TS 引脚或 VC0连接到 MCU 数字引脚以进行唤醒(用于关断模式)?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Po:

    若要在独立(意味着系统中没有 MCU)模式下使用此器件、您要么需要在生产线上对其进行配置、并使其永久保持通电状态、要么如果您的业务量足够、TI 可以对已为您配置的版本进行预编程。  但是、如果不遵循以下方法之一、则无法在独立模式下使用标准目录部分。

    您的原理图显示了系统中的 MCU、那么您是否确实需要独立模式?

    除非由通过 I2C 通信的主机指示、否则器件不会进入 DEEPSLEEP。  根据您的描述、我假设您从未配置过该器件。  默认设置意味着器件将在 NORMAL 模式下启动、但保持 FET 处于禁用状态、然后将转换到 SLEEP 模式。  该器件不需要从 SHUTDOWN 模式唤醒、除非您通过 I2C 命令将其发送到 SHUTDOWN 模式、或者您将其配置为在特定条件(例如非常低的电芯或电池组电压)时自动进入 SHUTDOWN 模式。

    谢谢、

    Terry