This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:LMR38010用于1A 输出电流。

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514394/lmr38010-lmr38010-using-it-for-1a-output-current

器件型号:LMR38010

工具/软件:

您好专家、

我使用 LMR38010来设计11.5V 至36V 至10.5V 输出@ 1A 的降压转换器。

开关频率:700KHz、电感器使用47uH。

最大电感器电流约为1.2A。  (Delta IL of 0.2A )

来自数据表。

低侧开关最小电流为0.9A、最大电流为1.5A

从上述电感器电流开始、低侧开关电流从负斜率开始、在本例中为0.8A 到1.2A。   由于数据表提到低侧开关限制为0.9A 至1.5A ,如果在较低容差(0.9A)的情况下,如何 通过低侧开关维持1A 的负载电流或1.2A 的电感器峰值电流?  

我们的理解是在 IC 的电感器电流高侧开关的正斜率期间导通、而在 IC 的电感器电流低侧开关的负斜率期间导通。  因此,当电感器电流高于0.9A 时(最坏情况容差), IC 将进入保护?

是否有任何误解从我们的一方?

谢谢

此致

Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    低侧电流限值 实际上会监测谷值电流(最小电感器电流)。 只要该电流低于0.9A、就应该没问题。 使用0.8A 至1.2A 的电感器电流纹波时、峰值(1.2A)和谷值(0.8A)分别低于 HS 和 LS 电流限制(最小值1.3A 和0.9A)。 因此、它不应造成任何问题。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的快速说明。   在这种情况下、最大电感器峰值电流限制为1.3A 吗? (HS 电流限值、容差下限)

    您能解释一下,高侧电流限值为 1.3A 到1.9A 是什么意思吗?

    对于低侧电流限值、只有0.9A (下限)显著、典型值和最大值不重要?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    给定的范围是该参数在不同 IC 之间的分布。 例如、大多数 IC 的高侧限值接近典型的1.6A、但在某些 IC 中也可以低至1.3A、高达1.9A。

    在设计时、必须尽可能减小电流限值、因为这是最坏的情况。 如果运行期间的峰值/谷值小于最小电流限值、则不会对您使用的任何 IC 造成问题。

    此致、

    Niranjan