This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:断开反极性保护的 GND 侧

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2662, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513488/tps2663-disconnect-the-gnd-side-of-the-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS2662TPS2660

工具/软件:

您好、
这是一个有关反向电源连接情况下的保护的问题。
电源回路由 R1连接到 FG、反向时必须断开。
我考虑图中所示的电路。 有什么问题吗?
当正向连接时、FET 导通且器件运行;当反向连接时、FET 关断、没有电流流过 R1。
假定 eFUSE 电路与评估板相同。

我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、此配置将在发生反向连接时隔离 GND。

    具有外部 FET 的 TPS2663具有输入线路反极性保护和反向电流阻断功能。

    TPS2662和 TPS2660具有单独的 GND 和 RTN 引脚、用于反极性。 您可以检查器件。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当发生反向连接时、MOSFET 会关断并隔离地。 但电源的负极端子不会仍然连接到电子保险丝的 Vin。 该电压会损坏电子保险丝吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    TPS2663 VIN_SYS 引脚将连接到-ve VIN。

    它的绝对最大电压为-60V。 负电压低于60V 时、器件不会损坏。

    谢谢  
    Amrit