工具/软件:
您好、
在输出端没有陶瓷电容器的情况下、LM5148能否正常工作?
还是需要陶瓷电容器?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
由于以下原因、陶瓷电容器通常用于降压拓扑中:
1、工作温度范围高
2.低 Rdson
3.成本相对较低(电容值较低)
另一种常用的类型是电解电容器(但它们具有高 ESR)、这会使这些电容器中的功率损耗很高、并恶化瞬态响应。
在电容器之间进行选择时、几乎总是需要进行权衡。 本应用手册引用: https://www.ti.com/lit/an/slyt639/slyt639.pdf (建议您阅读):
"理想情况下、输出电容器对于储能而言非常大、并且在环路交叉频率和开关频率下具有非常低的阻抗。 聚合物和钽电容器容值较大且 ESR 较低、但价格昂贵、并且 ESR 仍然不如陶瓷电容器低。 电解电容器非常适合以低成本获得大电容值、但它们具有更大的 ESR 和 ESL。 因此、它们不适合用于输出负载阶跃性能。 陶瓷电容器具有非常低的 ESR 和 ESL、因此非常适合瞬态性能、但它们对电容器尺寸有限制。 22 µF 及更低的陶瓷电容器值相对便宜。 陶瓷电容器的有效电容随偏置电压的降低而降低、因此更难为大型负载阶跃提供足够的能量存储"
该器件对所使用的电容器类型没有限制。 您唯一需要确保的是环路在所有工作参数下都是稳定的。 在我的个人视图中、也根据应用手册-最好的前进方法是两种组合-电解和陶瓷。
希望这对您有所帮助、
谢谢、
此致、
Taru