This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:24V/1A 规格

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514054/lm5069-24v-1a-spec

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS1641

工具/软件:

您好先生

我们必须设计热插拔来保护功率级

规格为24/1A、请遵循 Excel。  

上电和空载,并增加输出电流, IC 功能正常

但是、全负载加电、IC 受保护、您有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TPS1641。 它是最适合您应用的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    LM5069 不适合低电流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5069可以正常工作。 但 TPS1641是具有成本优势、高功率密度的集成解决方案。 因此、建议使用 TPS1641。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     

    因为 之前的项目在10A 设计中使用了 LM5069

    希望 在新工程中使用相同的器件

    我们还使用 Excel 进行 仿真。 但失败了

    如果我们需要24V/1A 规格、OCP 为1A 规格、那么我是否可以知道如何设置它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还使用 Excel 进行 模拟。 但失败

    我无法理解这一说法。

    请填写设计计算器。  https://www.ti.com/tool/download/LM5069QUICK-CALC

    您可以使用适当的电流检测电阻值来设置电流限制阈值为1A。  

    对于10A 设计、我们之前没有集成解决方案。 因此、推广/使用了 LM5069。 TI 拥有可实现1A 电流限制的集成解决方案。 因此、在这种情况下、TI 建议使用 TPS1641。