This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:VSEN_N 和 VSEN_P 之间的负电压权变措施

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510975/lp8864-q1-workaround-for-negative-voltage-between-vsen_n-and-vsen_p

器件型号:LP8864-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

您能告诉我 VSEN_N 和 VSEN_P 之间负电压的权变措施吗?

此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yusuke

    请问您有关 SEN 之间的负电压的平均值以及发生这种情况的时间如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    我的意思是、当连接同一电源线的其他负载突然关闭时、朝向 GND 引脚的负电压。

    但负电压不会达到0.3V 的绝对最大值。

    您能告诉有关的解决方法吗?

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yusuke

    那么您是指 VSNP/VSNN 是与 GND 相比的负电压。 您会遇到什么波形吗? 是瞬态抗电压还是瞬态电压? 我需要您分享更多有关解决方法的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:  

    我会询问原理图和波形。

    我将线程更改为内部线程。

    感谢您的支持。

    Yusuke