This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:MR 的高电平输入电流(IIH)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513038/tps3823-high-level-input-current-iih-of-mr

器件型号:TPS3823

工具/软件:

尊敬的支持团队:

在从 SLVS165N 到 SLVS165O 的修订版本升级中、TPS3823的 MR 处的内部上拉电阻器从52kΩ 更改为90kΩ。
MR 的高电平输入电流保持为- 40μA (典型值)和- 60μA (max)。
这是正确的吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没错。 MR 输入电流规格没有变化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:
    感谢您的答复。

    最后、我想确认、即使上拉电阻值增加、也可以让 MR 浮动。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没有色情