请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS923650 工具/软件:
1.是否必须增加一个非常高的电阻值(通常为10M Ω)与 COMP 引脚电容器并联、这是我在 LED-39中看到的?
2. TPS923650数据表指出、在 Vcc 达到 Vcc_UVLO 后、DIM 引脚信号的应用存在延迟。 我们可以在 Vin 之前发出 DIM 引脚信号、从而在 Vcc_UVLO 之前发出?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Khushi:
感谢您的联系。 如果我们通过电子邮件(lucia-gao@ti.com)进行讨论、您愿意吗? 谢谢!
BRS
卢西亚