This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如何从 PPHV 线路输出非 PD 15W (5V/3A)?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510677/tps25751-how-to-output-non-pd-15w-5v-3a-from-pphv-line

器件型号:TPS25751

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望使用 PD 控制器(TPS25751 d. )。

当他们想要输出 非 PD 15W(5V/3A)时,他们是否必须使用 PP5V 和外部直流/直流转换器作为这条线路?

如果我们在 PPHV 线路上准备5V/3A 电源、则无需使用 PP5V 线路、是否存在?

由于尺寸减小、客户不希望放置外部直流/直流稳压器。 是否有任何好的方法来移除直流/直流转换器?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:   

    感谢您联系我们!

    TPS25751D 具有集成的5V/3A 电源路径(PP5V)和高压电源路径(PPHV)。 当与外部直流/直流或电池充电器配对使用时、可以通过 PPHV 提供5V/3A 、但 PP5V 上仍需要5V 输入。 该电源输入不必支持3A 电流、也可以支持较低的电流(例如、~Ω 500mA)。

    有关示例、请参阅以下参考设计。  

    如果您有任何问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    您能告诉我如何配置 TPS25751D 吗?(ex:register settings)

    [报价 userid="553110" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510677/tps25751-how-to-output-non-pd-15w-5v-3a-from-pphv-line/5808842 #5808842"]5V/3A 可在与外部直流/直流转换器或电池充电器配对时通过 PPHV 提供、[/报价]

    我们是否可以通过 PD 线路提供非 PPHV (<15W)?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tsuyoshie-San:  

    确保 PDO1的电源路径设置为 PP3 (PP3为 PPHV、PP1为 PP5V)。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    它对非 PD 供电是否有效?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:   

    是的、隐式5V 合约也将从 PP5V 切换为-> PPHV 供电。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    我们是否可以将 LDO 用于 PP5V、而不是直流/直流转换器?

    是否有任何推荐的 LDO?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    客户 需要150mA 将5V/LDO 用于其他元件、并考虑对这些元件和 PD 的元件进行总结。

    我的问题是为 TPS25751供电的 LDO 所需的规格。

    我们可以参考以下内容吗? 或需要更高的电流?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    我很抱歉再问一个问题。

    通过5V3A 直流/直流转换器为 PP5V 线路供电的好处是什么?  

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tsuyoshie-San:  

    [引述 userid="597871" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510677/tps25751-how-to-output-non-pd-15w-5v-3a-from-pphv-line/5820341 #5820341"]

    客户 需要150mA 将5V/LDO 用于其他元件、并考虑对这些元件和 PD 的元件进行总结。

    我的问题是为 TPS25751供电的 LDO 所需的规格。

    我们可以参考以下内容吗? 或需要更高的电流?

    [/报价]

    是的、这是 PD 控制器为 VCONN 供电时所需的电流。  

    [引述 userid="597871" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510677/tps25751-how-to-output-non-pd-15w-5v-3a-from-pphv-line/5821022 #5821022"]

    通过5V3A 直流/直流转换器为 PP5V 线路供电的好处是什么?  

    [/报价]

    使用5V/3A 电源的好处是基本上利用 PP5V 路径、这是可靠的并具有 OCP 等保护功能。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    感谢您的详细说明!

    使用5V/3A 电源的优势是基本上利用 PP5V 路径、这是可靠的并具有 OCP 等保护功能。  [/报价]

    这是 TPS25751的出色特性 S 但 TPS25751D 具有内部 HV FET 和相同的保护。

    对吗?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tsuyoshie-San:  

    TPS25751S 和 TPS25751D 都具有内部5V 电源路径(PP5V)。 TPS25751D 具有集成的双向电源路径、不具有 OCP、因为它通常由外部直流/直流或电池充电器管理。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    我真的很感谢你的帮助!

    刚