This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518181/tps25762-q1-tps25762

器件型号:TPS25762-Q1

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Schematic-at-TPS7562.pdf

連絡ありがとうございます。返信が遅くなりすみません。μ s

 

お問い合わせの出力電圧とは どこの電圧ですか?μ s

回路図を送りますので どこの電圧か教えてください。μ s

回路図にはEEPROMの書いていないが、デバッグは基板の外側にEEPROMを繋いでデバッグしています μ s

 

波形は送れると思うので月曜日か火曜日に送ります。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masahiro:

    感谢您的联系。 以下是您发布的翻译消息"

    "

    感谢您联系我们。 我很抱歉回复有延迟。

    您所询问的输出电压是多少?

    我会给您发送一个电路图、请告诉我电压是在哪里。

    EEPROM 未写入电路图、但调试是通过将 EEPROM 连接到电路板外部来实现的

    我想我可以发送波形、因此我将在周一或周二发送。

    "

    我真的不明白您的请求是什么、所以您能再用英语提问吗? 谢谢。

    BR、

    Ke Wang