This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542-G1 LFPRelax 有何影響-离子聚合物 設為1應用在Lithium?

Guru**** 2815285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513699/bq27542evm-bq27542-g1-lfprelax-1-lithium-ion-polymer

器件型号:BQ27542EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ27542-G1

工具/软件:

应用于锂离子聚合物时、将 BQ27542-G1 LFPRelax 设置为1有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    LFPRelax 只能与 LFP 电池一起使用。 如果编程的 ChemID 不是 LFP 电池化学成分、则不会启用此功能。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    Excause Me、

    1.如果  LFPRelax 为1、那么当应用于锂离子聚合物时、将 BQ27542-G1 LFPRelax 设置为1有什么影响?

    2.我们之前已经完成了黄金学习,如果我们将 LFPRelax 位从1更改为0而不进行黄金学习,会有什么副作用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:  

    对于锂离子电池、应将 DODWT 设置为0还是1?
    如果设置为1、是否会产生任何影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    1.如果  LFPRelax 为1、那么当应用于锂离子聚合物时、将 BQ27542-G1 LFPRelax 设置为1有什么影响?

    [/报价]

    -当不启用锂离子聚合物时,该功能将无法启用它  

    2.我们之前已经完成了黄金学习,如果我们将 LFPRelax 位从1更改为0而不进行黄金学习,会有什么副作用?

    [/报价]

    -如果您是 LFP 化学电池,并且将 LFPRelax 位从1更改为0 ,副作用是电池将无法保持满电荷,而 Qmax 可能不正确。

    对于锂离子电池、应将 DODWT 设置为0还是1?
    [/报价]

    对于锂电池、该参数不是必需的、但如果您决定启用它、则会略微提高电池的精度、但这确实意味着您的弛豫期大约需要5小时才能充分利用。

    谢谢您、
    Alan  

    [/quote]
    [/quote][/quote]