This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 BQ25756时、不会开始充电

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518286/tps25751-with-bq25756-no-start-charging

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756

工具/软件:

你好

使用 TPS25751和 BQ25756设计了适用于1节锂聚合物的充电器。

它基于示例-> 100W USB Type-C 充电器

但经过修改、可与微控制器配合使用来代替 I2C 存储器。

引导过程正常、加载配置后、器件进入 APP 模式。

PPHV = 5V (使用5V USB-C 充电器进行测试)。

之后、我看到它在 I2C 上传输数据、BQ25756回复、但第一个事务是读取 寄存器0x33、BQ25756以0x00进行回复。

如果我阅读 BQ25756数据表、会显示 REG0x33_VBAT_ADC、因此我知道 BQ25756显示的电池为0V、但电池电压为3.3V。 这是否正常?

VBAT 在哪里测得?

可以帮帮我吗?

完整的 I2Cm 事务

读取0x33回复0x00 0x00

写入 0x19 0x00

写入 0x19 0x00

写入 0x17 0xCC

写入 0x19 0x0D

写入 0x0A 0x4C 0x00

写入 0x02 0x00 0x00

写入 0x06 0x20 0x00

写入 0x08 0x48 0x03

前照

e2e.ti.com/.../TPS25751_5F00_BQ25756.pdf

进行配置  

e2e.ti.com/.../0435.config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题是 juste 一个错误的混杂连接,但不能解释为什么他说0v