This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:RLIM1和放大器;RLIM2 Quiery

Guru**** 2309060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517524/ucc14141-q1-rlim1-rlim2-quiery

器件型号:UCC14141-Q1

工具/软件:

它是 UCC1414-Q1 IC 中 Rlim1和 Rlim2中的拉电流路径、是  UCC1414-Q1 IC 中 Rlim1和 Rlim2中的灌电流路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管会沿一个方向阻断电流、因此您可以清楚地看到哪个电阻器位于中 源路径 中有一个电阻 受电路径

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但拉电流从高电势流向低电势知道(例如、从 VDD 到 COM)、它必须反向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "但拉电流从高电势流向低电势"...是的、拉电流从 VDD 流向 COM (除以 VDD)

    Steve