This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:PMIC 编程

Guru**** 2309050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516102/tps6593-q1-programming-of-pmic

器件型号:TPS6593-Q1

工具/软件:

您好:

我们使用 的是 TPS65931211RWERQ1、我们有以下器件查询。

  1. 我们是否有预编程的 PMIC 器件可用于替换同时兼容的 TPS65931211RWERQ1?
  2. 如果不是、请按照流程对 PMIC  TPS65931211RWERQ1进行编程
  3. 我们是否可以 从 TI 获得 TPS65931211RWERQ1的出厂预编程部分  

此致、

Sanket Pandit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    TPS65931211RWERQ1在 TI.com 网站 https://www.ti.com/product/TPS6593-Q1上列出并可订购。 您必须使用您的 myTI 账户登录、然后选择"添加到购物车"。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    是的、我可以从 TI 订购器件、但我相信该 PMIC 没有预编程、我正在寻找具有 PMIC 上电序列的出厂预编程 PMIC 器件。

    此致、

    Sanket Pandit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    我们销售的所有零件均已预先编程。 在任何情况下、您都不会收到没有编程的部件。
    TPS6593-Q1、TPS6593是器件型号的通用部分。

    TPS6593XXXXRWERQ1、XXXX 表示放置在器件上的特定编程、如您在产品页上看到的、所有器件都具有  TPS6593XXXXRWERQ1命名方案。

    您是否无法打开您的器件、如果是、请打开另一个 E2E 工单、以便我们可以在其中解决您的问题、而不是在此处解决您的问题、因为本问题是为了购买不麻烦的 PMIC、谢谢。

    BR、

    Nicholas McNamara