This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SP:TPS7H4011-SP -效率

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518195/tps7h4011-sp-tps7h4011-sp---efficiency

器件型号:TPS7H4011-SP

工具/软件:

您好、

我是否可以 在 Vin=5V 和 Vout=0.9V 时获得 TPS7H4011-SP 的效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arathi:

    器件数据表(第17页)中的图6-1、6-3和6-5都显示了 VIN = 5V 和 VOUT = 0.9V 时的效率曲线。

    谢谢、

    Andy