This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:器件无法正常工作

Guru**** 2309050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1, TPS55189-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518204/tps25772-q1-device-not-working

器件型号:TPS25772-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我们设计了 TPS25772-Q1、但无法实现。

1. VIN/VEN 正确提供给器件。

器件输出正确的 LDO 电压。(LDO_5V/3.3V/1.5V...OK)

3. TVSP 终端打开。

4.但是,设备不能访问 EEP ROM。

请您帮助我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-san,


    请为我提供系统的原理图视图、以便我可以检查器件是如何配置的。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7725.schematic.pdf

    Chuck-San、

    我会给您发送电路图。

    我将其设计为使用 TPS25772和 TPS55189-Q1从两个端口输出。

    数据将写入 EEPROM。

    此致、
    Takahiro