This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:关于 CSD97395Q4M 和 CSD95372BQ5MC 应用信息(采用多相控制器 TPS53659RSBR 和 TPS53622RSBR)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95495QVM, CSD95492QVM, CSD95372BQ5MC, TPS53622, CSD97395Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517412/csd97395q4m-re-csd97395q4m-and-csd95372bq5mc-application-information-with-multiphase-controller-tps53659rsbr-and-tps53622rsbr

器件型号:CSD97395Q4M
主题中讨论的其他器件:TPS53622、CSD95492QVM、CSD95495QVM 、CSD95372BQ5MC

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在当前设计中将 CSD95495QVM 和 CSD95492QVM 功率级与 TPS53659RSBR 和 TPS53622控制器搭配使用。 但是、由于 CSD95495QVM 和 CSD95492QVM 的生命周期有限(大约剩余一年)、我们正在考虑过渡到 CSD97395Q4M 和 CSD95372BQ5MC 作为潜在的替代产品。 在继续之前、我们想确认这些备用功率级是否与 TPS53659RSBR 和 TPS53622控制器在功能上兼容。 此外、我们要求确认 CSD97395Q4M 和 CSD95372BQ5MC 的封装尺寸和电气特性是否与针对 CSD95495QVM 和 CSD95492QVM 的现有 PCB 布局和系统设计直接兼容。 非常感谢您对此问题的及时支持、因为这对于我们的设计最终确定和生产规划至关重要。

谢谢

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 、您能否确认   CSD97395Q4M 和 CSD95372BQ5MC 以上、因为潜在的替代产品适合用于 Xeon D 1700系列处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan,

    感谢您的提问。 如果器件必须引脚对引脚兼容和/或直接兼容、您能帮助我澄清一下您正在考虑的具体要求吗? 在这种情况下、提到的功率级及其各自的替代产品不具有相同的占用空间、这意味着您需要重新设计以增加引脚和/或缺少引脚。 在回答您的问题之前、您能告诉我这是否可以?

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的回答、当我得到回复时将会回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    我们需要更换、但如果您建议使用任何相同的器件型号  封装兼容  而且等效功能 与 CSD95495QVM 和 CSD95492QVM 相同。?

    但是、如果没有可用的封装兼容型替代产品、我们 可以考虑修改 PCB。 在这种情况下、您能否确认 CSD97395Q4M 和 CSD95372BQ5MC 是 CSD95495QVM 和 CSD95492QVM 的功能替代器件、以及它们是否与我们现有的器件兼容 TPS53659RSBR 和 TPS53622 控制器。?

    谢谢

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan,  

    我懂了。 从我所见、虽然可以将这些功率级替换为相应的替代产品、但您需要更改原理图和 PCB。 您必须考虑的其中一项更改是上存在#SKIP 引脚  CSD97395Q4M。  在  CSD95495QVM 上、控制器的跳跃功能连接到功率级的 EN/FCCM 引脚、只是一个示例。 可以在各自的数据表中看到这些变化以及更多功能。   

    让我知道我还能提供什么帮助。

    Walter