This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:"模式(&quot);针脚17?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518322/bq25756e-mode-pin-17

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25758

工具/软件:

在 BQ25756E 的数据表中、引脚17简单地描述为"PGND"、"将该引脚直接连接到 PGND (引脚22)"。

但在 EVM 中、此引脚称为"MODE"、并通过一个3k 电阻连接到 PGND。 用户指南中没有解释该引脚的原因或用途。

我计划直接连接到 PGND、但为什么评估板会这样做、而不解释差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是一个好问题。 对于 BQ25756E IC、请将该引脚连接到 GND。 MODE 引脚用于 IC 的其他型号。 例如、可以使用 BQ25758来启用降压模式。

    此致、
    Ethan Galloway