This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:进入闭锁状态的条件

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515393/tps7b7701-q1-the-condition-for-entering-the-latched-off

器件型号:TPS7B7701-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是  TPS7B7701QPWPRQ1的原理图 、如下所示。

我们观察到一种现象、即、当芯片正常运行时、短暂地将 EN 拉至低电    平(例如、持续时间小于1ms)会导致芯片进入闭锁模式、同时 ERR 引脚被拉至低电平 并 禁用输出、如下图所示。

放大波形后、我们注意到 Vin 会在很短的持续时间(ns 级)内短暂下降到 Vout 以下、如下图所示。  在这种情况下、TPS7B7701是否仍会进入闭锁模式?

       

数据表提到、如果 反向电流的持续时间超过5μs (典型值)、则芯片将进入 闭锁 模式。  芯片进入闭锁模式的具体条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    请参阅表1 (故障表)、获取可能导致输出被锁存的条件列表。  输出对电池短路(EN 切换期间)和反向电流(正常运行下、持续时间超过~ 5us)是导致这种情况的两种情况。 在你的具体情况下,我认为这是前一个情况。

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    因此在 EN 切换期间、只要输出电压高于输入电压、芯片就会将其视为满足"输出电池短路"条件?

    无论输出电压保持高于输入多长时间(即使仅几纳秒)、或者电压差有多小(即使只是几毫伏)、TPS7B7701是否始终将其视为"输出电池短路"故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EC 表的"故障检测"部分显示了电池短路阈值(V_STB_TH)。 当 Vout - Vin 在整个温度范围内介于-500mV 和110mV 之间时、就会发生此检测。 您看到的电压差确实在此阈值范围内。 另请参阅 EC 表中的"开关特性"部分、了解反向电流(BAT 短路)关断抗尖峰脉冲时间、该时间的典型值为5us。

    TPS7B7701是否始终将其解释为"输出对电池短路"故障?

    除非存在反向电流。 在这种情况下、器件会将其解释为反向电流故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishaan:

    当 Vout - Vin =-500mV (即 Vin 比 VOUT 高500mV)、这是否也会触发闭锁? 在这种情况下可能存在反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、-500mV 的最小值在整个温度范围内、这意味着它可能并不总是在该值下触发电池短路故障。 典型值为-55mV。 但是、如果在 Vout - Vin =-500mV 下发生电池短路检测、则输出将锁存、直到下一个 EN 脉冲之前消除短路。

    由于 Vout < Vin、这种情况下将不存在反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、 Ishaan、

    在你的具体情况下,我认为这是前一个情况。   我们回到初始问题。 我仍然很困惑-为什么我们的当前案例适合"输出对电池短路"的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    反向电流检测在正常(连续)工作条件下进行。 仅在 EN 从低电平变为高电平时检测到电池短路、这是您的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishaan:

    好的、非常感谢~

    那么、我可以问一下、当 EN 从低电平变为高电平时、如何避免触发电池短路? 例如、在将 EN 拉至高电平之前、是否有必要将 EN 保持在低电平一段特定的最短持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joey

    在将 EN 拉高之前、是否有必要将其保持在低电平一段特定的最短持续时间?

    这不奏效。 每次 EN 从低电平切换到高电平时都会进行故障检测、与 EN = LOW 的持续时间无关

    当 EN 从低电平变为高电平时、我们如何避免触发电池短路

    您必须确保在每次切换开始时消除电池短路故障。 在这种情况下、我会对 Vout 添加一些阻尼并添加输出电容、以确保 Vout 不会在瞬态时降至 Vin 以下。