This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404:我遇到了 UCC256404的启动问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518329/ucc256404-ucc256404-i-have-a-problem-with-the-boot-of-the-ucc256404

器件型号:UCC256404

工具/软件:

根据 UCC256404的技术规格、引脚1是 HV 输入、在使用其电阻器将 PFC 输出线路馈送到该输入后、RVCC 引脚12上应出现13V LDO 输出。 
在本例中、引脚1上有一个输入、但引脚12上没有输出电压。 要使引脚12具有13V、我必须满足哪些条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saul、

    您能分享一下原理图吗?

    此致

    Manikanta P