This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:UCC5880DFC-Q1

Guru**** 2294760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518184/ucc5880-q1-ucc5880dfc-q1

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

您好:

我们需要为栅极驱动器 ASIC UCC5880DFC-Q1进行 VDPT (虚拟双脉冲)仿真 PSpice 模型。

您能给我提供这个 PSpice 模型吗?
非常感谢。

Mit freundlichen Grüssen /此致,

Stefan Stegbauer

技术项目经理

E EN PE BI EE· 电话 +49 911 9526 4414

Vitesco Technologies 德国有限责任公司
第19章

90411 Nürnberg (德国)

电话 +49 911 9526 4414


发送邮件至:Stefan02.Stegbauer@vitesco.com

www.vitesco-technologies.com ·www.schaeffler.com/de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我相信该申请目前已得到直接电子邮件的支持。 让我与团队核实一下、然后返回给您。

    此致、

    Max Verboncoeur