工具/软件:
我们正在尝试在主板中集成新的 Xeon CPU 和 MXM 卡。
下面显示了两个圆圈、两个圆圈均适用于我的旧 MXM GPU 卡1060 (Aetina M3N1060-MN-D)。 如果 我们拔下、重新插入 HDMI 连接器上的显示器、它将始终正常工作。 如果我们拔下/重新插入 USCB C 连接器、也可以正常工作。
不过:
当我们将其切换到较新的 MXM 卡 RTX 5000 (MX5000A-WAG-A1)时、它可以很好地与 HDMI (红色圆圈)配合使用、但在 USB C (蓝色圆圈)上、它只能在第一次开机时工作。 插入/重新插入 USB C 连接器会停止视频。 它无法恢复。 我们在 Ubuntu 24.02上安装了驱动程序550.144.03 (也尝试了530)。 在具有 HDMI 的 USB 集线器上(蓝色圆圈)、如果我们移除并连接 HDMI、它会正常工作。 问题似乎与 USB C 有关
有什么建议吗?