This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:芯片使用高于输入电压的电压进行重新启动

Guru**** 2291280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516992/tps25762-q1-chips-restarts-wenn-using-voltages-higher-than-the-input-voltage

器件型号:TPS25762-Q1

工具/软件:

您好:

我在定制 PCB 上使用 TPS25762-Q1、并使用12V@3A 直流电源作为输入电压源。
 该设置有两个问题:

1)为了验证电力输送功能、我正在使用 PassMark 软件中的"USB PD 测试仪 PM125"。 当协商电压低于输入电压(12V)时、芯片可正常工作。
  但是、当我请求高于输入的电压(例如15V@2.2A)时、芯片会重新启动并恢复为5V。
  升压转换器发生故障的原因有哪些?  我已添加原理图供参考。

e2e.ti.com/.../4718.schematic.pdf

2)我仅在使用 USB Type-C 转 Type-C 电缆时才会遇到 USB 数据线问题。 相比之下、Type-A 转 Type-C 电缆的工作原理没有任何问题。
  在 PCB 上、USB 2.0和 USB 3.0数据线会路由到 USB 集线器、而只有 VBUS 和 CC 线路连接到 TPS25762-Q1。
  一些 Type-A 转 Type-C 电缆在 CC 线上包含内部下拉电阻器。 使用 TPS25762-Q1时、是否需要向 CC 线路添加外部5.1kΩ 下拉电阻器?

此致、

Jonas Löhrer ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    关于第1项、我已经检查了您的原理图。  第一次健全性检查-我假定您的负载不会超过您的电源能够承受的负载。  即15V*2.2A = 33W。  电源设置为12V*3A=36W。  考虑到损耗、就能了解输入电源的能力。

    此外、我看到 EN/UVLO 分压器设置为172k+20k。  下降 UVLO 为1.2V (max)。 这意味着、如果 VIN 降至11.6V 以下、IC 可能会复位。  由于输入电缆、布线等原因、IC 上的电压可能小于电源的编程值  即使是低于11.6V 的临时下降、也会导致 IC 复位。  我建议将 R15交换至~100k 并重试您的测试。  如果您需要确保 VBUS 在 VIN <11.6V 时保持低电平、仍可通过固件(GUI -> VIN Engine On/Off 选项卡)实施此功能

    关于第2项、您对路由的描述是正确的。  无需在 PCB 上添加5.1k 下拉电阻-这些下拉电阻应在电缆另一端的 USB 器件中实现。  使用 Type-A 转 C 电缆时、我假设这意味着您在 PCB 的输出端使用 C-to-A 适配器。  此适配器包含所需的5.1k 下拉电阻。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    根据建议、我将 R15更改为100k、这应将 UVLO 阈值降至约7.5V。
    我检查了 EN/UVLO 引脚、之前勉强高于所需1.25V。
    此调整应提供更多的余量。

    很遗憾、仅此更改并未解决问题。 在测量 TPS25762-Q1的15V 输出时、我注意到电压尖峰高达17V。 在查看我的原理图后、我意识到 Cbus 上的输出电容可能过低。 我添加了200uF、以帮助稳定电压。
    数据表(表9-1) 建议使用120uF für COUT+CBus。

    通过添加电容、芯片在协商15V 电压时不再重新启动、现在可以成功绘制高达2.2A 的电流。
    电压现在在14.6V 和15.3V 之间波动。

    PCB 的电力输送部分现在能够可靠地工作、但我仍面临数据通信的问题。
    使用 USB-C 转 USB-C 电缆时、PC 会充电、但连接的 USB 集线器不会显示为设备。
    有趣的是、使用 USB-A 转 USB-C 电缆(PCB 侧为 USB-C、PC 侧为 USB-A)时、集线器被正确识别。

    您是否知道导致此行为的原因是什么?

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    您在哪里连接集线器?

    目前很难判断、但如果我不得不猜测、A/C 电缆会强制 PC 作为主机、而 Type-C 电缆会在 默认情况下导致 PCB 承担主机角色。  因为762 是电源。

    此致、
    Eric