This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:需要知道开通时间

Guru**** 2815435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517915/tps2052b-need-to-know-the-turn-on-time

部件号:TPS2052B

工具/软件:

尊敬的团队:

在 TPS2052BDGN 中、当 EN 接收到输入为高电平时、提供输出所需的时间。
之所以想要 实现这一点、是因为我要启用2个具有相同使能端的不同 IC、因此需要更长的输出时间。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全导通 FET 所需的时间为 Ton、指定为3ms、输出电容为100uF 且负载为10 Ω。   

    输出达到目标所需的实际时间将取决于系统的负载和输出电容、但3ms 是很好的系统开发最坏情况值。

    此致、

    Chuck