请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6593-Q1 主题:AM62A3中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好
在 AM62A3的睡眠模式下、 VOUT_LDO1的输出为0V。 我的定制电路板要求输出为高电平。
为了保持 VOUT_LDO1的输出为3.3V、需要做什么。
请找到随附的原理图。
e2e.ti.com/.../3362.TPS65931211RWERQ1.pdf
最好的摄政酒
Abhineet Ranjan