This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:反相降压/升压转换器

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM70660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518049/lm76005-inverting-buck-boost

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LM70660

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找能够实现以下规格的反相降压/升压(IBB)转换器。

VIN:19k~Ω 30.8V
VOUT:-6.6V-α
输出电流:3A

因此、我正在寻找一款支持 IBB 的具有40V 输入和5A 输出的降压转换器。

LM76005是否可以实现上述规格?

您还可以推荐任何其他器件吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    是的、LM76005可以适应电压(VIN+|-LM76005| VOUT)、电流将约为4.3A 平均电感器电流。

    建议寻找一个能够处理输入加上输出电压的5A 器件。 另一个合适的器件是 LM70660。

    希望这有所帮助。

    David。