This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:BQ25170J

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518094/bq25170j-bq25170j

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件:BQ25170

工具/软件:

您好、

我正在使用 BQ25170JDSGR PMIC 在我的项目中、我希望对进行一些澄清 TS 引脚配置 用于温度监测。

我想连接 10kΩ NTC 热敏电阻 如随附的屏幕截图所示(见下文)。 我的问题是:

我是否可以通过这种方式将10k 热敏电阻连接到 TS 引脚、并按所示串联33k 电阻器?
或者、也可以连接10k 热敏电阻 系统 TS 引脚(没有33k 电阻)?

我想了解33k 电阻器是否在分压器或保护电路中发挥着至关重要的作用、可能会忽视这一点。

如果您能提供任何见解、尤其是基于 BQ25170或类似 PMIC 的经验、将不胜感激。

提前感谢您的指导!

有关。

Pooja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    Unknown 说:
    我能否以这种方式将10k 热敏电阻连接到 TS 引脚、如图所示串联一个33k 电阻器?

    Bill J -我不建议使用33k 电阻器进行此配置。  TS 引脚是38uA 电流源、用于在 NTC 上形成电压、易于更改偏置和热/冷跳变点。

    Unknown 说:
    或者、是否可以连接10k 热敏电阻 系统 到 TS 引脚(不带33k 电阻)?

    Bill J --是的、这是常见的、不是问题。