This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:USB 电力输送(PD) 3.1电源角色交换

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516418/tps26750-usb-power-delivery-pd-3-1-power-role-swap

器件型号:TPS26750

工具/软件:

您好:

我们目前正在使用主机控制的 DRP TPS26750来开发器件、从而通过电池管理系统(BMS)对电池进行充电/放电。

主机 MCU 与 BMS 通信、BMS 可在电池不允许/不应该充电/放电(或两者兼而有之)时提供信息。

TPS26750最初配置为 DRP、但如果连接的电池目前无法放电、则 USB 端口 不应充当供电方(反之亦然)。

需要操作哪些寄存器才能使 TPS26750从供电方(DRP USB 状态机)切换到受电方?

是否有必要将 USB 状态机更新为"仅供电方"/"仅受电方"、或者是否允许将其作为 DRP 产品(例如0供电方能力)运行?

您能否向我提供所有需要操作的寄存器的名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    以下是管理电源角色的寄存器和字段:

    • 端口配置(0x28)
      • Type-C 状态机
    • 端口控制(0x29)
      • 过程交换到受电方
      • 启动切换至受电方的操作
      • 进程交换到供电方
      • 启动切换至供电方的操作

    如果要禁用供电:

    • Type-C 状态机
      • 仅受电方
    • 进程交换到供电方
      • 禁用
    • 启动切换至供电方的操作
      • 禁用

    如果要禁用灌电流:

    • Type-C 状态机
      • 仅供电方
    • 过程交换到 受电方
      • 禁用
    • 启动切换至 受电方的操作
      • 禁用

    无需修改 TX 供电方或受电方 CAP 寄存器。 通过设置端口配置和控制字段、PD 控制器不应进入供电方或受电方角色。


    此外、请注意 TRM 中的寄存器说明。

    对端口控制寄存器的更改对当前合约没有影响、并且需要单独断开或重新协商 PD 合约才能使新设置生效。

    对 Port Config 寄存器 的更改会导致端口断开并以新设置重新连接。

    在这种情况下、有必要先修改端口控制寄存器、然后修改端口配置寄存器、以便在进行所有更改后触发重新连接。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的快速回答、这些设置看起来合理!

    是否可以向您发送私人消息来解决 USB PD 通信问题?

    谢谢。此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    你能否在公共论坛上给我一个关于这个问题的总结、你是否有任何具体的理由愿意在这里转至私人信息? 在原理图和布局之外、PD 控制器的大多数特性和行为不应限于私人论坛。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在此期间、我能够解决问题、因此不再需要有关此主题的任何进一步帮助、但感谢您提供帮助!

    此致、

    Simon