请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具/软件:
我想使用 TPS25730D 通过 USB C 连接器为包含电池的设计提供9V 直流电源。 PPHV 输出直接连接到我们的 SYS_VIN 电压轨。 移除 USB C 电源后、理想二极管将允许内部电池以~7.4V 的电压为 PPHV 电源轨供电。
我的问题是、如果 TPS25730D 未从 VBUS 接收电源、但 PPHV 上存在电压、是否会将该电压反馈到 VBUS 引脚上?
我假设不会、如数据表中的图8-12所示、它有两个内部 N 沟道 FET、但我想检查芯片在以电池模式运行时不允许电压流回 VBUS。