This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:当未施加 VBUS 电源时、TPS25730D 是否会将电源从 PPHV 反馈到 VBUS?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517382/tps25730-does-the-tps25730d-back-feed-power-power-from-pphv-to-vbus-when-no-vbus-power-is-applied

器件型号:TPS25730

工具/软件:

我想使用 TPS25730D 通过 USB C 连接器为包含电池的设计提供9V 直流电源。 PPHV 输出直接连接到我们的 SYS_VIN 电压轨。 移除 USB C 电源后、理想二极管将允许内部电池以~7.4V 的电压为 PPHV 电源轨供电。

我的问题是、如果 TPS25730D 未从 VBUS 接收电源、但 PPHV 上存在电压、是否会将该电压反馈到 VBUS 引脚上?

我假设不会、如数据表中的图8-12所示、它有两个内部 N 沟道 FET、但我想检查芯片在以电池模式运行时不允许电压流回 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果 VBUS 上没有电压、则意味着未协商任何 PD 合约。 如果已协商受电方 PD 协议、TPS25730将仅关闭内部 VBUS 到 PPHV 电源路径。

    如果 VBUS 上没有电压、因此没有 PD 协议、则电压不应从 PPHV 回流到 VBUS。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你克里斯,这是我期待的,但它是很好的得到确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    立即关闭此主题。