This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:EN 阈值和下拉可变性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4062, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517387/tps62840-en-threshold-and-pulldown-variability

器件型号:TPS62840
主题中讨论的其他器件:TLV4062TPS61094

工具/软件:

这个问题有点棘手。

我计划将 TPS62842DGR 用作第二级直流稳压器来生成3.3V 输出。

第一级是降压/升压稳压器、它生成以下电压曲线:

当系统输入电压低于2.2V 时、它用作降压转换器、因此第一个电源稳压器的 Vout 跟随系统输入电压、并且该电压在 TLS62840的 Vin 上可见。

当系统输入电压高于2.2V 时、第一个电源稳压器使其升压转换器能够将输出电压调节至4.8V。 因此、TLS62840的 Vin 上没有2.2V 和4.8V 之间的电压。

我只想在输入电压为4.8V 时启用 TLS62840、而不想在输入电压低于2.2V 时启用、因为我不希望在其 Vos 引脚上具有2.2V 电压。

我研究了数据表、发现以下内容:

好的、我为 EN 引脚设置了一个电阻分压器电桥(k = 0.2)。 不过、数据表还包含 EN 下拉电阻的变化范围为200kΩ 至450kΩ(第7页)、并且在 EN 为高电平时、它在启动时断开连接(第12页、第8.3.1节)。

因此、这使得创建电阻分压器电桥非常复杂。  

如果我使用典型值、则应使用1.7MΩ Ω 的高电平电阻器、以便当 Vin = 4.8V 时、EN 为0.96V 并且当 Vin = 2.2V 时、EN 为0.44V。  

但是、如果下拉电阻器仅是200kΩ、那么比率仅为0.10、使得 EN = 0.48V (4.8V)作为输入、这对于启用器件来说过低。

我也可以使用一个外部电阻分压器(假设100kΩ 底部电阻与 EN 的下拉电阻并联、生成66kΩ 至81kΩ 的最终底部电阻值、并为顶部电阻生成245kΩ)。 在这种情况下可以正常工作、但电桥会消耗13µA、这对于我们的应用来说太大了(这就是 MCU 的预算)。

此外、当启用器件时、会断开下拉电阻、从而将分压器分压比更改为0.29、如果输入电压回落到2.2V、则会给出0.63V 的值(恰好进入"未定义区域")、因此可能过高而无法禁用器件。

那么、我的问题是:上面的 EN 输入阈值图是否已经包含了下拉电阻的可变性、因此不在乎它并将450kΩ 作为唯一可能的计算方法? 在这种情况下、一旦450kΩ 电阻器断开连接、如果电压降至2.2V (因为电桥上不再有电流阱)、该器件如何检测到禁用阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    图8中的 EN 阈值对应于内部 EN 比较器。 该阈值与 EN 下拉电阻无关。  

     当 VOUT 为4.8V 时、降压/升压转换器是否可以提供任何可跳闸的 PG 信号? 是否可以添加一个额外的施密特触发器以4.8V 的电压跳闸?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、TPS61094没有任何电源正常状态指示灯。 我最终使用 TLV4062 (具有固定基准的比较器)来引导后级的 EN 引脚、因为我找不到具有固定电压基准和超低功耗的施密特触发。 感谢您的回答。