请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27212A-Q1 工具/软件:
你好、
TI.com 上的参数(最小输入电压= 5V)与数据表9Vdd 最小值= 7V 之间存在细微差异。
正确的值是多少、是否观察到在最小 Vdd 范围内器件行为不可靠?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好、
TI.com 上的参数(最小输入电压= 5V)与数据表9Vdd 最小值= 7V 之间存在细微差异。
正确的值是多少、是否观察到在最小 Vdd 范围内器件行为不可靠?
谢谢。
嘿、Isabel、
感谢您联系 TI 提出有关 UCC27212A-Q1的问题。
VDD 的最小建议工作电压为7V。 TI.com 产品页面从中提取的数据库似乎不正确、我将看到有关获取更新的信息。
该器件在整个 VDD 工作范围内都是可靠的。 对于最小 VDD、重要的是 UVLO 阈值并确保 VDD 不低于下面所示的 UVLO 阈值。

如有任何其他问题、请告诉我。
谢谢您、
William Moore