This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关设计的问题

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TPS25751EVM, TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516401/tps25751-questions-about-design

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:PCM2912A、、、 TPS25730

工具/软件:

尊敬的专家:

我们必须设计一个永久连接到智能手机 USBC 的主板:

该电路板上有两个主要功能:

  • 在插入壁式适配器时为智能手机供电。
  • 使用 PCM2912A 在智能手机上添加麦克风。 当没有壁式适配器时、音频部分必须由 Smartpthone 供电。

我考虑从 TPS25751EVM 电路板开始、如下所示:

音频部分将由 VBUS (5V -> 20V)供电。 还可以吗?  

D+和 D-信号将直接连接到 TPS25751和 USB 连接器。 是否需要多路复用器?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    音频部分将由 VBUS (5V -> 20V)供电。 还可以吗?  [/报价]

    通常、应用程序位于 PD 控制器之后。  建立 PD 合约后、便会启用电源路径。  如果将直流/直流转换器放置在 PD 控制器之前、则从远端到直流/直流转换器和 PCM 的电源路径不受控制。  如果我正确理解您的图、该解决方案将仅提供5V 电压、而接收5V 电压为5V 至20V 电压。   

    我建议将直流/直流转换器连接到 PPHV。  TPS25751将配置为仅供电方、并使用电池无电配置在 PPHV 上启用受电方电源路径。

    Unknown 说:
    D+和 D-信号将直接连接到 TPS25751和 USB 连接器。 是否需要多路复用器?

    将 D+和 D-连接到 TPS25751的用途是什么?  您是否需要支持 BC1.2以及哪个级别?

    此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的反馈。  

    关于 D+和 D-、这是我的第一种使用 PD 控制器的设计、因此我不知道是否有必要 支持 BC1.2。 LT25751是一款 PD 控制器,用于通过智能手机供电和接收电源,因此不应涉及传统的 BC1.2 ,我是对的?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会确认它是否 符合您的最终产品要求。  

    DCP 将禁止任何数据通信、因此我希望您不希望这样做。

    如果您使用 EVM 来测试和确认您的设计、我建议进行修改、以防止在未插入壁式适配器时加载配置。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf#page=36

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=45

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=30

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的建议。

    因此、我必须将 EEPROM 的 LDO_3V3更改为 VIN_3V3。  

    我想使用 EVM 进行测试、但该产品缺货。 你知道它何时可用吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望与非 PD 充电器(仅5V)兼容。 TPS25751是否可以实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请确认我对问题的理解。

    [引述 userid="612025" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516401/tps25751-questions-about-design/5831040 #5831040"]我想与非 PD 充电器兼容(仅5V)。 TPS25751是否可以实现?

    当 DUT 由适配器供电(TPS25730)时、TPS25751将处于仅供电方情况、同时支持 PD 和非 PD。  非 PD 意味着仅限 Type-C、远端仍在 CC 线路上呈现 Rd 终端。  可以在 GUI 中定义默认合约支持:5V、3A、5V、1.5A、5V 默认值。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我听了3-4个星期来补货。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、我必须将 EEPROM 的 LDO_3V3更改为 VIN_3V3。  [/报价]

    我最近了解到、这是没有必要的。  有一个事件可用于执行相同的功能。   

    遗憾的是、TPS25751的最新 TRM 并未包含此内容。  请允许我在几天内测试和确认操作。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很有趣。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用跳线将 EVM 上的 VIN_3V3与配置为 Barrel_Jack_Event 的 GPIO1连接起来。

    在施加 VIN_3V3之前、PD 控制器在电池无电模式下运行、远端为电源。  施加 VIN_3V3后、会执行电源角色交换、TPS25751 EVM 现在是电源。  这是 CC 流量的解码。

    这是我使用的工程文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/test_5F00_DRP_5F00_barrelSwap.json

    此致、

    Chris