This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:使用 LM5185的反激式直流/直流转换器的原理图和设计计算器审阅。

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185, UCC2897A, LM5185-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511800/lm5185-schematic-and-design-calculator-review-for-flyback-dc-dc-converter-using-lm5185

器件型号:LM5185
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在开发一款  隔离型反激式直流/直流转换器设计  使用了  LM5185  控制器。 基于  提供的设计计算  在官方 Excel 设计工具中、我已进行了必要的修改、使设计符合我们的特定应用要求。

随附以下文档供您查看:

  1. 原理图设计  减小基于 LM5185的反激式转换器的尺寸

  2. 设计计算器数据表  (由 TI 提供、并根据我的要求更新值)

"请查看您的原理图和设计计算结果  方便快捷 主要关注组件、变压器规格、缓冲器和环路稳定性 并建议任何必要的更改。"

此致、
Vandana De2e.ti.com/.../LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有值看起来都很合理。 补偿以1kHz 交叉为目标、但波特图显示了10kHz 交叉。 在10kHz 下、尽管仍然有~30度的相位裕度、但相位会快速崩溃。 通过选择更接近建议值的补偿元件、如何设计以提高稳定性并降低交叉频率?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们对这种类型的设计仍然很新、目前正处于学习和探索阶段。 为了帮助我们更好地与1kHz 交叉频率的原始设计目标保持一致、您是否可以建议您建议的确切补偿元件值?

    这一指导将真正帮助我们朝着更稳定的设计前进。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试下面的操作

    e2e.ti.com/.../LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC_5F00_E2E.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。 关于共有的设计和计算、您能否确认 IC 是否支持10A 电流? 此外、我们希望有任何进一步提高效率的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "此外、220 µF 电容器是否足以满足该输出级的要求?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VIN=19V 时、反激式转换器的功率超过150W。 请查看 此处的 TI 参考设计库

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "根据我们的设计、我们采用的是48V 输入电压。 您能否确认150W 电源是否足够?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150W 是在 DCM/CCM 下运行的反激式器件所具有的大量功率。 我推荐使用有源钳位正激式(UCC2897A)等 ZVS 拓扑。  请查看 此处的 TI 参考设计库

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的建议、我们一定会探讨使用 UCC2897A 的有源钳位正激式拓扑。

    同时、您能否确认我们当前的反激式直流/直流转换器设计[LM5185-Q1能否实现大约85%的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您在问什么? 您是否构建了转换器、想知道如何测量效率? 估算效率在 Excel 设计工具中提供、但这只是一个估算值。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150W 对于 DCM/CCM 中的反激式器件来说太大-已商定。 请分享您建议的 ZVS 拓扑的完整设计计算文档(具有 UCC2897A 的有源钳位正向拓扑)。 此外、您是否确定您提到的82.8%的效率在实践中确实可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们正在特别寻找 汽车级 IC 因此我们希望您的建议符合这一要求。"

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2897A 不符合 AEC 等级。 搜索我发送给您的参考设计链接。 此外、您还可以使用 TI Power Stage Designer 评估和比较拓扑选项。 我只想150W 就会突破在 DCM/BCM 模式下运行的单开关反激式拓扑的极限。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 您能介绍一个合适的拓扑来实现吗 150瓦 隔离型反激式直流/直流转换器中[符合 AEC 等级]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正向、推挽或 LLC 半桥都可以处理150W 的功率

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前面推荐的 TI 参考设计工具似乎存在一些问题、具体来说就是搜索功能无法正常工作。 请检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误是什么? 如果您输入了如此多的特定参数、则可能看不到结果。 从参数更少的广泛搜索开始、您将看到参考设计列表。 然后、您寻找与您所需内容接近的东西。 您可能找不到与此类特定要求完全匹配的内容。  

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 如前所述、您能否使用来推荐参考设计 发展 推挽 LLC 半桥 正确处理 150瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于标题中包含的器件型号、您的原始 E2E 咨询到达了我的收件箱。 我正在为低功率(通常小于10W)的 TI 辅助电源产品提供支持。 请提交新的 E2E 咨询、以便获得 LLC 或推挽、正向等产品专家的支持?

    1. 选择拓扑
      1. TI 电源拓扑海报
      2. TI 工程师电源拓扑指南
      3. 电源转换器拓扑趋势
    2. 设计功率级
      1. TI Power Stage Designer
    3. 选择一个控制器
      1. TI PWM 控制器

    此致、

    Steve