This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:迁移到 LP5810 I2C 协议兼容性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LM2755, LP5811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512945/lm2755-migration-to-lp5810-i2c-protocol-compatibility

器件型号:LM2755
主题中讨论的其他部件:LP5810LP5811

工具/软件:

您好、

我的客户正在使用 LM2755、但希望改用 WSON 封装。 LM2755仅采用 BGA 封装、目前采用的是 LP5810。

LP5810软件是否与 LM2755兼容?

我们是否有一个指南,如何从一个部分移动到另一个?

祝你一切顺利

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    I2C 协议应该兼容、因为两者都是标准 I2C 协议。 但要写入的寄存器和数据应该不同。  

    您能否帮助要求客户提供其当前代码或说明基于 LM2755实现了哪些 LED 功能? 然后、我可以提供一个示例代码、以基于 LP5810实现相同的功能。

    "你以为你赢了吗?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    您如何看待我的建议? 让我们通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    谢谢。

    经过进一步调查后、LP5811似乎更接近 LM2755。 但是、以前在软件中的某些功能现在似乎集成在芯片的硬件中。 这使得在仍处于批量生产阶段的应用中很难改变。

    如上所述、出现了客户想要从 BGA 封装转向 WSON 的原因。

    回到我们在设计周期中讨论 LM2755时、我不确定是否也计划将 LM2755也包含在 WSON 中。

    或者、我们是否有其他 WSON 替代器件与 LM2755更兼容

    祝你一切顺利

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    我将关闭主题并继续通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Felix