This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:PMP9041问题

Guru**** 2652615 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517501/ucc28710-pmp9041-questions

部件号:UCC28710
主题:PMP9041中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

 很高兴在网上见到您。

 1.当看到 PMP9041参考测试报告时、在 IO=0A Vin 229.8Vac 条件下、输出电压值看起来为25.91V。 是否有任何操作可帮助在整个负载/线路调节范围内将输出值控制在25.2VDC 至22.8VDC (24V+/-5%)范围内?

 2.该变压器设计的工作频率值是如何设置的?

 3. 265Vac 条件下满载时的 Vds 峰值如何?

 4.您能否在1115VAC/60Hz 和230VAC/50Hz 下测试1A 至1.7A 的瞬态电流进行评估?

 5、在实际测试中,最大绕组温升和芯线及线轴是如何进行的?  

 6、PMP9041演示是否进行了辐射合规性测试? 感谢您的输入。

BR、

小兵(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

     您可以为这些问题提供任何有用的帮助吗? 谢谢。  

    BR、

    小兵(Eric)