This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:TPSM82902可变输出电压支持

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517364/tpsm82902-tpsm82902-variable-output-voltage-support

器件型号:TPSM82902

工具/软件:

尊敬的团队:

如以下详细信息所示、根据 R2选择、它支持分立和固定 VOUT 电压。  

该器件是否支持 动态和连续 VOUT 与 VSET? 我是否可以直接使用可变电压或通过电阻器偏置来偏置 VSET 节点?

谢谢、
Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:  

    您可以将常规 FB 功能与 DAC 输入结合使用、从而控制 Vout、而不是 Vset。 以下是您可以参考的几个链接:  

    (+) TPS40345:具有 TPS40345的可变电压输出-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如何设计可变输出降压稳压器

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的回答。 但我 知道基于 DAC 的设计、这不是我在这里提出的问题。

    TPSM82902数据表部分 7.3.3 可选 Vo 运行  - 它表示只有一个电阻器 R2的固定和离散输出配置。 我想知道的是-  

    1.  如果我添加可变电阻器而不是 R2 ,该部件是否支持动态和连续 VOUT ?
    2.我可以使用 DAC 输出并直接连接到 FB 来控制直流/直流模块的输出吗? 如果不是-  
      a.是否可以仅偏置 R2、并通过 直接连接到 R2 GND 节点来控制直流/直流模块的输出来使用 DAC 输出。

    我希望我在这里清楚地回答我的问题。



    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.   如果我添加可变电阻器而不是 R2、该部件是否支持动态和连续 VOUT?

    没有、仅在启动时。  

    2. 我是否可以使用 DAC 输出并直接连接到 FB 来控制直流/直流模块的输出? 如果不是-  
      a.我是否可以仅偏置 R2并通过 直接连接到 R2 GND 节点来控制直流/直流模块的输出来使用 DAC 输出。

    我不知道有任何这样的配置。 我想确认这一点的最佳方法是使用 PSpice 模型进行仿真。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam,

    谢谢。 这意味着、我不能使用 R2作为可变电阻器来更改输出。  

    2.我可以使用 DAC 输出并直接连接到 FB 来控制直流/直流模块的输出吗? 如果不是-  
      a.是否可以仅偏置 R2、并通过 直接连接到 R2 GND 节点来控制直流/直流模块的输出来使用 DAC 输出。

    我不知道有任何这样的配置。 我想确认这一点的最佳方法是使用 PSpice 模型进行仿真。  
     

    您能否仅通过设计或测试进行检查并确认此特定配置是否受支持? 无需进行仿真。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否直接通过设计或测试进行检查并确认是否支持此特定配置? 无需进行仿真。
    [/报价]

    无法实现。 这两种选项都不可能。 唯一的选项如应用手册中所述: 如何设计可变输出降压稳压器 

    此致、

    Gautam