This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:在 ppm 转换中指定的噪声性能?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: REF4132, REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517734/ref4132-noise-performance-specified-in-ppm-conversion

器件型号:REF4132
主题中讨论的其他器件: REF3433

工具/软件:

您好:

在寻找3、3V 基准电压时、我将 REF34xxREF34-Q1REF4132的数据表进行了比较。 我注意到大多数性能数据都是 完全相同 都有介绍。

例如、噪声性能:

左侧显示了 10Hz 至10kHz 的噪声性能、右侧显示了0.1Hz 至10Hz 的噪声。 这三个数据表都提供了这些数字。 假设两个器件的噪声规格相同。

也就是说、我很难转换和关联 中给出的噪声规格 ppm  转换。 下面是数据表中的值、通过示例计算了3.3V 基准电压。

EN (p-p)低频噪声(0.1Hz 至10Hz):

  • REF4132:15 ppmp-p  
  • REF3433: 5 UVP-p/V、 即3.3 * 5 UVP-p = 16.5 UVP-p

如何将 ppmp-p 转换 为 UVP-p

EN 输出电压噪声密度@ 1kHz:

  • REF3433:0.25ppm/sqrt (Hz)
  • 从上图中读取的噪声性能:480nV/Vsqrt (Hz)、即3.3 * 480nV/sqrt (Hz)= 1.6 uV/sqrt (Hz)

如何将 ppm/sqrt (Hz)转换为 UV/sqrt (Hz)?


提前非常感谢。

此致、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    Unknown 说:
    如何将 ppmp-p 转换 为 UVP-p

    ppmp-p = UVP-p/V、因此您可以使用相同的方法计算 REF4132的闪烁噪声、就像计算 REF34一样。 以下是我计算 REF4132低频噪声的方法:

    15ppmp-p  * 3.3V = 15 UVP-p/V * 3.3V = 49.5 UVP-p

    Unknown 说:
    如何将 ppm/sqrt (Hz)转换为 UV/sqrt (Hz)?

    与低频噪声问题类似、噪声随输出电压而变化。  

    这是一个典型图、单位为 nV/sqrt (Hz)、因此根据上图不需要进行转换。  

    对于电气特性表中提供了随输出电压而调整的值的规格、我可以执行以下操作:

    0.25ppm/sqrt (µV µV)* 3.3V = 0.25 (μ Vpp/V)/sqrt (Hz)* 3.3V = 0.825 μ A/sqrt (Hz)

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson Wightman的即时答复和您的解释。  

    澄清 ppm 噪声系数随输出电压而变化很有帮助。 我现在了解到  ppmp-p = UVP-p/V 和 ppm/sqrt (Hz)= UV/(V*sqrt (Hz))

    关于典型噪声系数:

    我 将噪声单位误解为 nV/( V.  * sqrt (Hz))、我不知道为什么。 Face palm 可能是因为根号几乎无法识别。

    谢谢。
    Dan